This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:CL=1mF、RL=Open 时的导通时间

Guru**** 2515635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785413/tps2557-turnon-time-at-cl-1mf-rl-open

器件型号:TPS2557

大家好、团队、

我可以在数据表第6页中 µF Ω、在 CL = 1 μ F、RL = 100 μ F 的条件下、Teradon time、ton、是9ms 的最大值。
您能否告诉我 CL=1mF 且 RL=Open、Vin=3.3V 下的 ton?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    • TON = 5.12ms、条件为 CL=1mF 且 RL=Open、Vin=3.3V;
    • TON=6.71ms、条件为 CL=1mF 且 RL=Open、Vin=6.5V;

                 

    • tON = 6.39ms、条件为 CL=1uF、RL=100欧姆、Vin=6.5V;

             注意: 由于 EVM 和器件没有库存、我使用软件 TINA 来仿真器件。

                          检查特性数据后、可以确保值正确。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San

    感谢您的支持。
    下面我还有其他问题。

    您能否告诉我、Ton 在电流限制阈值设置为1.6A 和0.9A?
    相似结果可能是典型值。
    请告诉我最小值和最大值、包括所有温度范围和产品变化。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    Ton 没有电流限制阈值。

    2.对于你的另一个问题 Ton defineation,我回答了这个问题,最小值和最大值是固定的,考虑到裕度。

    您还可以参考以下图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San

    感谢您的回复。
    CL=1mF 和 RL=Open、Vin=3.3条件下的变化如何?
    您的化油数据能否覆盖该情况?
    如果是、您能告诉我原因吗?

    此致、
    Takahashi Hirokazu