This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:TPS2113A 和 TPS2115A 配置问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807309/tps2113a-tps2113a-and-tps2115a-configuration-question

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件: TPS2115A

您好!

我有几个关于 2113A 和2115A 部件的配置问题。 在我的平台中、IN1为5V、IN2为电池电源4.37V。 IN1始终较高。

如果我使用 TPS2113A 并将 EN#和 SNS 两个引脚 接地、当 两个电源都存在时、多路复用器似乎总是在 IN1和 IN2之间选择较高的电压作为输出、为什么我应该为 SNS 引脚使用电阻分压器? 接地 SNS 引脚是否不是有效配置? 当一个电源消失时、多路复用器输出是否不会自动切换辅助电源?

如果我使用 TPS2115A 并将引脚 D0接地、引脚 D1直接接 至 IN1电源、那么当  两个电源都存在时、多路复用器将始终在 IN1和 IN2之间选择更高的输出电压、是否直接将 D1连接至 IN1不是有效的选择?  当一个电源消失时、多路复用器输出是否不会自动切换辅助电源?

3.在上述两种配置中,当其中一个电源设备消失时(假设在 IN1消失时电池已充满电),多路复用器输出引脚中是否会有长时间的干扰,从而导致系统重新启动?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您与 E2E 联系! 请在下面找到您的问题的答案:

    1. 您可以在此配置中将 SNS 引脚接地。 建议使用 SNS 引脚上的电阻分压器来实现可编程切换阈值。 如图14所示、通过对 IN1上的电压进行除以、您可以在 IN1降至低于特定电压值时确保器件自动切换。

    2. 我们建议使用 TPS2115A 进行手动切换配置、而不是自动切换;如果没有额外的信号或电路、它将无法切换回主电源轨。  TPS2113A 是用于自动切换的最佳解决方案。  

    3. 输出引脚上的干扰不会导致器件在切换期间重新启动或重新启动。 由于器件由输入供电、因此在切换期间不会出现任何复位或重启情况。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arthur 的澄清。  我仍然不清楚 TPS2115A 上的情况、并想了解切换情况。 让我们来看看手动切换、我们有一个可以使用它的板。

    该规范规定:  

    当 D0等于逻辑0时、选择手动开关模式。 在此模式下、如果 D1等于逻辑1、OUT 连接到 IN1、否则 OUT 连接到 IN2。

    在电路板中 、D0接地、D1连接到 IN1。 此外、IN1 具有一个连接到接地端的1.0兆欧姆电阻器和一个连接到接地端的100nF 去耦电容器。 当 IN1消失时、它将创建一个从逻辑1到逻辑0的转换 、电阻器将确保这一点、我们是否能够无缝地使用此配置、 以便在 IN1消失时允许 OUT 切换到 IN2?  

    我假设该规范假设它将通过 GPIO 或连接 D1输入的逻辑信号来完成、以便进行转换、 我们能否使用 直接连接到 D1引脚的 IN1电源在该电路板中也能正常工作、而不会对输出产生干扰?

    请提供建议。  

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy、

    是的、您可以这样使用器件。 只要 IN1工作电压高于 IN2工作电压、器件就会在 IN1和 IN2之间切换。 我上面的评论是指如果 IN2高于 IN1、那么您将无法使用 TPS2115A 自动切换回 IN1。

    谢谢、
    Arthur