This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:关于电感器选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787230/ucc28064a-about-selection-of-inductor

器件型号:UCC28064A

您好!

我正在考虑使用 UCC28064A 器件。
规格如下。
我选择了一个电感器、但在我的规格中、我还假设有一个直流输入。
在这种情况下、如何计算数据表的方程(19)到(23)?
我附加了所选 WE-Midcom 电感器的数据表。
此产品是否可用于我的规格?
(规格)
VIN:AC 85V 至 AC 265V、DC 88V 至 DC 380V
输出电压:DC400V 0.5A (轻负载时:大约0.02A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji@PAN、

    您可以将此器件用于交流或直流输入。 对于电感计算、请为您的应用使用最高输入电压(380V)、而不是等式19中的 sqrt (2)*Vin_max 项。 在等式20中,使用应用将看到的最低输入电压(88V)代替 sqrt (2)*Vin_min 项。 对于公式22、使用85V。 对于等式23、我假设电感器电流的锯齿波形一致且直流输入最小、因此使用 I_Lpeak/sqrt (3)。

    此致、
    本·洛夫