请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28881 大家好、
我的客户正在使用 UCC28881制作 Fly-Buck。
以下是该 Fly-Buck 的特性:
•单相可变输入电压85V rms - 265V rms
•非隔离式输出(VOUT) 10V 10mA
•隔离式输出(VAUX) 5V 300mA
用于此 Fly-Buck 的耦合电感器的特性会在 UCC28881的内部 MOSFET 每次关闭时导致初级电流出现尖峰。
当该尖峰超过数据表中指定的 I_LIM 时、Fly-Buck 会运行。 他们假设尖峰必须短于 UCC28881的消隐时间。
但是、他们希望确保所有工作点都有一定的裕度、但是、数据表中没有关于此消隐时间的最短持续时间的任何内容。 是否可以获得更多信息?
谢谢、此致、
POL