This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:消隐时间

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807956/ucc28881-blanking-time

器件型号:UCC28881

大家好、

我的客户正在使用 UCC28881制作 Fly-Buck。

以下是该 Fly-Buck 的特性:

•单相可变输入电压85V rms - 265V rms

•非隔离式输出(VOUT) 10V 10mA

•隔离式输出(VAUX) 5V 300mA

用于此 Fly-Buck 的耦合电感器的特性会在 UCC28881的内部 MOSFET 每次关闭时导致初级电流出现尖峰。  

当该尖峰超过数据表中指定的 I_LIM 时、Fly-Buck 会运行。 他们假设尖峰必须短于 UCC28881的消隐时间。

但是、他们希望确保所有工作点都有一定的裕度、但是、数据表中没有关于此消隐时间的最短持续时间的任何内容。 是否可以获得更多信息?

谢谢、此致、

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28881数据表提供了大约250ns 的典型 LEB 时间、第14页、图14。 根据第6页的电气表、TON_TO-450ns。 LEB 上升和 TON_TO-RISING 之间的时间为200ns。 因此 LEB 时间为250ns。