This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:电流感应电阻器选择

Guru**** 2591110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807923/bq76940evm-current-sense-resistor-selection

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

我们能否为50A 选择 Rsns 值。 在50A 下是否可行。

200mV/100A = 2m Ω

如果我将使用2mE 100A 分流器。 将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    通常是、但请务必考虑您在零件中使用的特征以及零件和零部件公差的特征。 库仑计数器是使输入保持在动态范围内的一个功能。
    另一个考虑因素是 bq76940的最大 OCD 阈值、即100mV、最大延迟为1.28秒。 两者都有容差、使用的感应电阻器或分流器也有容差。
    还应考虑 SCD 阈值、这与 OCD 类似。 如果存在特定的系统需求、SCD 可能是限制因素。