This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:连接到 EVM 的电流传感器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807861/em1402evm-current-sensor-connetion-to-evm

器件型号:EM1402EVM

您好!  

我想对48V 电池系统使用库仑计数进行 SOC 估算、是否可以将电流传感器连接到可用于温度测量的8个 AUX 引脚中的任何一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ballal、

    我不推荐这种选择有几个原因。
    AUX 的最大绝对值为-0.3V 至 VP+0.3V。 我想您在测量负电流时会遇到问题。
    2. AUX 测量的精度可能不足以满足 CC 要求。

    谢谢

    Roger