This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:STAT 引脚以12Hz 的频率闪烁

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783625/bq25896-stat-pin-flashing-at-12hz

器件型号:BQ25896

你(们)好

我使用的是 BQ25896的默认状态。 未更改寄存器。 STAT 引脚以12Hz 的频率闪烁。 数据表规定、如果出现问题、应以1Hz 的频率闪烁。 如果我拔下电池、它会以1Hz 的频率闪烁。 我更换电池后、它将立即开始以12Hz 的频率闪烁。  它为什么这么做?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您拔下电池(即未校正电池)时、为什么 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁? 故障是什么?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。