This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:使用逻辑信号打开/关闭输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807640/tps40200-turning-output-on-off-with-logic-signal

器件型号:TPS40200

我希望使用5V 逻辑信号来控制 TPS40200 - 0V 将输出关闭、5V 将其打开。

-我能否通过将 SS 引脚驱动为低电平(关断时)或保持悬空(关断时)来可靠地实现这一点?

-我能否通过在 VDD 引脚上方放置一个 P 沟道 MOSFET 来实现此目的? 我唯一的问题是 MOSFET 上的小压降会导致 ISNS 检测中断-这是否会导致问题?

我可以通过放置一个高电流 P 沟道 MOSFET 来实现这一点、以断开整个电路与电源的连接、但由于 PCB 布局空间限制、我希望避免这种情况。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS 引脚用于开/关控制以及软启动。 您将使用具有漏极的开漏 NMOS
    连接至 SS 引脚并将源极接地。 只要您选择的 MNO 将 SS 引脚下拉至100mV 或更低、器件就会
    住口。 选择一个 NMOS 将具有低泄漏电流和足够小的 Rdson、从而可靠地将 SS 槽下拉至低于启动阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 要将该引脚拉至低电平、必须克服的输出阻抗或内部上拉值是多少? 我必须知道这一点、才能为下拉 MOSFET 选择合适的小 Rdson 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、上拉电阻器在65k 至170k 之间变化、电阻器顶部的最大电压为8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将实施您建议的解决方案。 谢谢!