This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:这是否可以很好地替代 EN6347QI 4A 电源 SoC?

Guru**** 2385440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30604, TPSM84424, TPSM82480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786652/lmz30604-can-this-be-a-good-replacement-for-en6347qi-4a-power-soc

器件型号:LMZ30604
主题中讨论的其他器件: TPSM84424TPSM82480

您好!

我想验证 LMZ30604是否是替代4A 功率 SoC EN6347QI 的好器件? 我们是否需要注意到关于这项建议的任何情况? 请提供建议。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、
    LMZ30604将运行良好。
    此外、如果输入电压为5V、我还建议查看 TPSM84424。
    如果您需要其他信息、请告知我们。
    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denislav:
    在查看数据表时、我注意到与 EN6347QI 相比、轻负载效率没有那么好。 到目前为止、我还没有为我的应用确定最大电流、但我想知道我们是否可以在轻负载时切换电源模块模式、并在重负载时自动切换至 PWM? 请提供建议。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    应用是否需要轻负载效率?
    如果是、TPSM82480也可能是一个不错的选择、它可以提供高达6A 的电流、并且它有一个 MODE 引脚来更改运行模式。

    TPSM84424和 LMZ30604在恒定频率下进行开关、其折衷之处在于轻负载下的效率较低。

    谢谢、
    Denislav