This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:输出阻抗

Guru**** 2534360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807812/lm5109b-output-impedance

器件型号:LM5109B

您好!

您能不能建议该器件的输出阻抗是多少?

我是说 HO 和 LO 引脚上的电阻 Rhi 和 Rlo、我需要这些值来正确调整 MOSFET 的栅极电阻大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    感谢您关注 LM5109B。 我是高功率驱动器组的 AE、将回答您的问题。 高电平状态和低电平状态下的驱动器输出电阻可由 VOLH 和 HO 输出的 VOHH 以及 LO 输出的 VOLL 和 VOHL 决定。 这些电压在100mA 测试条件下进行测试、因此电阻是电压规格的10倍。 每个驱动器的 LO 和 HO 参数相同、典型下拉电阻为3.8欧姆、最大为6.5欧姆。 上拉电阻的典型值为7.2欧姆、最大值为12欧姆。

    确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring