This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:报告100%剩余电容的电压范围

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787556/bq27531-g1-voltage-range-for-reporting-100-of-remaining-cap

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24193

您好!

我想知道报告100%保持电容时的电池电压范围。 GG 文件具有充电电压和锥形电压。

如果充电电压为4200mV、锥形电压为100mV、 当电池电压为4100mV ~ 4200mV 时、bq27531是否会报告100%的重充电电容?

如果用户使用 bq27531-G1 + bq24193解决方案的主机控制模式、 bq27531在充电期间是否会在4100mV 时停止充电、并在电池电压在自放电期间降至4100mV 以下时充电?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shunsuke、
    电量监测计在充电期间进行计数。 设计容量和 Qmax。 100%电量已确定。 它不是用于确定100% SOC 的电压。


    是的、bq27531能够控制兼容的充电器、根据测量值、如果需要调整充电器电流、则会确定该充电器电流