This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:HVSEN 引脚开路测试

Guru**** 2386000 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807835/ucc28063-hvsen-pin-open-test

器件型号:UCC28063

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 UCC28063进行了引脚开路测试。

如果 HVSEN 引脚在运行时断开、栅极驱动器在低压线路(90Vac)处关闭(无开关)。 但它在高压线路(264Vac)下运行

HVSEN 只有 OV 保护、对吧? 请告诉我为何仅在低压线路停止开关操作。

和数据表显示 、在运行期间、HVSEN 绝不能低于0.8V。这是原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    最后、HVSEN 不仅执行 OV 保护、还控制 PWMCNTL 输出。 不过、这是问题旁边的一个问题。

    低压线路停止开关而不是高压线路的原因是欠压。
    当 HVSEN 电压低于0.8V 时、UCC28063的特殊测试模式将被启用。 该测试模式的一部分是使 UCC28063中的许多计时器更快。 这样做是为了使每个 IC 在生产过程中的最终测试更快。
    具体而言、欠压计时器从400ms 减少到~2ms 以内。 此外、内部重新启动脉冲(间隔为210us)被禁用。

    由于 VINAC 上的欠压阈值为~1.4V、因此低压线路上的 VINAC 信号(整流正弦波)在大于2ms 的时间内具有小于1.4V 的电压电平。 因此会触发欠压故障并停止栅极驱动。 一旦 ZCD 信号丢失、开关操作将无法重新启动。
    然而、在高压线路中、VINAC 电压小于1.4V 的时间小于2ms、因此只要 ZCD 信号有效、就不会出现欠压故障、栅极驱动器就会继续运行。 这就是在这个 HVSEN 条件下、只在低压线路上停止开关操作的原因。

    (注意:即使 HVSEN 处于开路状态、VSENSE 输入的 OV 检测仍会提供 OVP。)

    此致、
    Ulrich