This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:此器件是否需要短接四个 V-端子?

Guru**** 2502375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787682/lm334-do-the-four-v--terminals-need-to-be-shorted-for-this-device

器件型号:LM334

您好!

在 LM334可调源的数据表中、图1有四个 V-端口。 这些电流应该都短路、还是用作四个不同的电流源?

谢谢、

Randall Irwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    我包括了您正在讨论的数字、供其他人查看。

    所有 V-端子都是相同的网络。 我建议将它们短接在 IC 下方、以便您可以在一层中高效布局。

    如果您要在 IC 周围的不同主要方向上具有多个负载、这种布局的目的将使布局更高效。

    希望这对您有所帮助!