This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:如何计算电感器。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807491/tps62745-how-to-calculate-inductors

器件型号:TPS62745

你(们)好。

我担心如何计算电感器。

TPS62745具有可变开关频率。

您能告诉我如何计算电感器吗?

我还有一个关于 PG 引脚的问题。

我不会使用 PG 引脚。

如何处理未使用的端子(PG 引脚)?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这些公式可供您计算电感器纹波和最大电感器电流。
    我们建议在数据表的表4中列出输出滤波器组合、以便用户更轻松地使用。

    如果不使用 PG 引脚、则可以将其保持断开状态。

    非常感谢!
    此致。

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    非常感谢您的快速响应。

    正是你所说的。
    但我想知道有关电感器选择的更多详细信息。
    您能否告诉我以下条件的计算?

    输入电压:5~10V (几乎为8V)

    输出电压:3.3V

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    在这些条件下、我建议您使用4.7uH 电感器。 它将非常适合您的应用。
    谢谢、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    好的。
    我将尝试您的建议。

    此致。
    Kengo。