This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:大多数上平衡电阻器会随机烧写外部 PMOS 并消耗1节电池

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787660/bq76940-most-upper-balancing-resistor-burns-randomly-through-with-external-pmos-and-drains-1-cell

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!

我们使用 bq76940和配套 IC bq78350开发了13节 BMS。

配套 IC 正在管理平衡。

在一个大场测试中、我们有一个问题、即在100个 BMS 中、近1/3的情况下、最上方的平衡电阻器有缺陷(被烧坏、远离过载)。 当深度放电的电池(2、7V-3V)持续了几天、无法再充电时、就会发现这一点。 检查电池电压后发现、13节电池中的一节已深度放电(<1V)、其余的电池为2、7V-3V。 大部分时间是深度放电单元和上部单元、其中平衡电阻器有缺陷。 平衡 MOSFET 正常。 该电阻器是一个厚膜电阻器、具有0.5W 和47R。

您是否知道电池单元放电和电阻器损坏的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steffen、

    这是一个奇怪的问题。 原理图对我来说没问题、只是电池上的滤波电容器非常小、不在数据表的范围内。 该值较小可能会允许较大的电压瞬变通过、这可能会导致损坏。

    此外、这与您看到的问题无关、但建议 VC1 CC 电容器(C29)连接 VC1和 GND、而不是 VC1至 VC0。 这可能会略微影响最低电池上的电压读数。

    此致、
    Matt