请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ78350
您好!
我们使用 bq76940和配套 IC bq78350开发了13节 BMS。
配套 IC 正在管理平衡。
在一个大场测试中、我们有一个问题、即在100个 BMS 中、近1/3的情况下、最上方的平衡电阻器有缺陷(被烧坏、远离过载)。 当深度放电的电池(2、7V-3V)持续了几天、无法再充电时、就会发现这一点。 检查电池电压后发现、13节电池中的一节已深度放电(<1V)、其余的电池为2、7V-3V。 大部分时间是深度放电单元和上部单元、其中平衡电阻器有缺陷。 平衡 MOSFET 正常。 该电阻器是一个厚膜电阻器、具有0.5W 和47R。
您是否知道电池单元放电和电阻器损坏的原因?