This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:未使用的引脚端接

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807813/tps53667-unused-pin-termination

器件型号:TPS53667

您好!

 

您好!

在 TPS53667中、我的客户不使用以下引脚。

VR_RDY

VR_HOT

VR_FAULT

μ・复位

PMB_DIO

PMB_CLK

PMB_ALERT

它们是否可以使这些引脚保持开路(未连接)?

或者、如果需要一些适当的端接、请告知他们。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K.Hirano:

    ・VR_RDY -漏极开路输出、可保持开路

    ・VR_HOT -漏极开路输出、可保持开路

    ・VR_FAULT -开漏输出、可保持开路

    ・Ω RESET -需要使用1k 或10k 电阻器上拉至1.8V 或3.3V 的高电平。 有关详细信息、请查看数据表。

    ・PMB_DIO -建议连接到引脚接头以进行故障监控和调试
    ・PMB_CLK -建议连接到引脚接头以进行故障监控和调试
    ・PMB_ALERT -建议连接到引脚接头以进行故障监控和调试

    谢谢、
    Chasel