This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:将工作模式从电阻模式更改为外部时钟同步模式

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807300/tps65263-1q1-operation-mode-change-from-resistor-mode-to-external-clock-sync-mode

器件型号:TPS65263-1Q1

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将工作模式从电阻器模式更改为外部时钟同步模式。

因此、我希望确保执行以下操作。 请提供您的建议。

时钟频率定义为200kHz 至2.3MHz。

   在下、电阻器模式和外部时钟同步模式是否存在任何频率设置限制

   这种用法?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sakai、
    如果您将电阻器模式更改为外部时钟同步模式、则没有限制。 对于外部时钟同步模式、也可以支持200k 至2.3MHZ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason–San。

    非常感谢您的所有教学。
    我想确认以下事项、请提供您的建议。
    这是否意味着在5us (200kHz)期间将监控外部同步信号?
    在电阻器模式下进行切换后会发生什么情况?
    我想知道电阻器模式切换将继续进行、直到 PLL 锁定
    外部同步信号的输出电压、即使速度快于或慢于电阻器模式也是如此
    开关?

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai

    不能、IC 检测到外部 CLK 振幅、当 ROSC 引脚电压大于2V 时、IC 将切换到同步模式、请参阅以下页面的数据表  23.

    2.否、 切换到同步模式时、电阻器模式不会继续。