This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输出噪声电压与输出电压纹波间的关系

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LM7705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807690/lm27762-output-noise-voltage-vs-output-voltage-ripple

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:OPA2209LM7705

我需要为运算放大器的 V-电源生成噪声极低的负电压电源(低于接地值)。 运算放大 器(OPA2209-2210/22111)没有轨到轨输入、我的输入信号应包含(或接近)接地、这就是我需要负电源的原因。 电源必须具有低噪声、因为应用是需要超低噪声性能的模拟前端。

我正在考虑 将 LM27762电荷泵视为低噪声、 µVRMS、我对数据表中的规格感到困惑、尤其是"输出噪声电压"、其值为22 μ V (IL = 80mA、10Hz 至100kHz)、而输出电压纹波图的纹波电压介于0.75mV 至3mV 之间(取决于 IOUT/VIN)。 这些数字之间有何差异、它们的数量级不同?

我是否应该考虑更好的(更低的噪声、类似的价格和复杂性)解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gareth、

    LM27762是一款开关稳压器。 然后、作为其调节的一部分、系统将进行充电和放电。 这将定义典型开关频率为2MHz 时的纹波。

    输出信号的其他构成信号将被视为噪声。
    LM27762的输出端具有 LDO、因此该器件可提供超低噪声输出和低纹波。
    这对您来说更有意义吗?

    该器件非常适合您的应用。
    如果您想提供一个恰好低于零的固定输出电压、我还可以推荐以下器件 LM7705。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dorian、

    这回答了我的问题。
    纹波=稳压器的初级/基本开关分量
    噪声=其他所有噪声(10Hz - 10kHz)