This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600原理图检查

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778752/bq24600-bq24600-schematic-check

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5A

您好、TI 系列。

您能否在原型 PCB 之前查看我的原理图。 尤其是充电电流开关侧。 我可以用这种方式控制它吗?

对于 MOSFET、我选择 CSD18563Q5A 也可以吗? (低 RDS 低电荷)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erman、
    是的、CSD18563Q5A 可用作 HSFET 和 LSFET。 是的、您可以通过发送控制信号(MCU)来切换高电平或低电平来控制充电电流、并控制相应的 NFET、从而实现2种不同的分压器设置、具体取决于所需的充电电流。 您也可以在充电过程的 CC 阶段更改充电电流。 2原理图中需要注意的事项:1. 由于没有缓冲器或启动电阻器、因此您可能会在 PH 节点处观察到一些过冲和振铃。 为了减轻振铃并降低 EMI、您可以添加一个4.7欧姆电阻器与自举电容器串联、如 R30处的 EVM 所示。 请记住、为了实现良好的环路稳定性、输出电感器和输出电容器的谐振频率应设计在17kHz 和25kHz 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kedar。

    感谢您的快速重播。

    我在输出中添加了4R7并删除了1x 10uF。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kedar。

    如果我在连接电池时移除 Vin、电池电压会损坏 BQ24600?