This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:电感器值选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807287/bq25890-inductor-value-selection

器件型号:BQ25890

大家好、

关于 BQ25890电感器值:

出于某种原因、不指示电感器的值选择(PDF 仅 包含有关纹波电流和饱和电流的信息)

电感器值仅显示在系统示例原理图中、没有关于最小值/最大值的信息。

我需要知道、电感器是否可以增加到1.2uHy (由于高电流中的电感值减小)  

电感器的最大允许值是多少?

谢谢

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    该 IC 仅在1.0uH 至2.2uH 范围内使用电感器进行了测试。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    感谢您的快速响应!

    此致、
    NIR