This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:如何禁用 UCC28740的功能是安全的、初级侧或第二侧

Guru**** 2602765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787246/ucc28740-how-to-disable-function-for-ucc28740-was-safety-primary-side-or-second-side

器件型号:UCC28740
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的:

我们的系统方框图和反激使用 TI UCC28740、但我们有两个有关节能的问题。

1、如何在   初级侧(FB 引脚为低电平)禁用 UCC27840的功能?  打开 OVP?)

2.如何 在 第二侧(Rfb2或 Rtd1?)中禁用 UCC28740的功能

标准电路:

系统功能块:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您关注 UCC28740反激式控制器的使用。

    要在初级侧禁用控制器、您可以执行以下操作之一:
    a)强制 VS 输入为高电平以模拟过压、
    b)强制 FB 为高电平以模拟"无负载"输出条件、或
    c)强制 CS 处于高电平、以模拟峰值过流情况。

    所有3种情况都将使用连接到 VDD 的"上拉"晶体管(PNP 或 PMOS)来完成、但每个引脚(VS、FB、CS)具有不同的最大电压规格。 上拉晶体管将由一些启用/禁用电路触发、其集电极或漏极将包括电流和电压限制组件、以将所选输入升高到其各自的过载电平、但防止其出现过压。 (绝对最大额定值为 VS < 7V、FB < 7V、CS < 5。 导致故障所需的电压为 VS > 4.6V 或 CS > 1.6V。 FB 电流> 35uA 将使开关频率降至最低,并且可能会使 VDD 电荷电容“挨饿”。)

    要从次级侧禁用控制器、您可以
    d)将 TL431稳压器的阴极连接到输出 GND、或
    e)使用另一个光耦合器执行与(a)或(c)相同的操作。

    我认为、如果您需要次级侧禁用电路、(d)是最简单的选择。

    在所有5种情况下、UCC28740将进入 UVLO 关断和重试循环、尝试反复重启、直到禁用信号被移除。 没有用于防止重新启动尝试的锁存功能。 然而、在这个 UVLO 循环条件下、输入功率非常小、以至于它仍然能够实现巨大的节能效果。

    此致、
    Ulrich