This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS532622的上电序列正常与否

Guru**** 1821390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807408/tps53622-the-power-on-sequence-for-tps532622-is-ok-or-not

器件型号:TPS53622

 ,先生你(们)好

    TPS53622A 的电源部分是5V(PS_EN 上拉至5V)->3.3V->VR_EN、它是否正常? 12V->5V (PS_EN)->3.3V-VR_EN 如何?

    是否有5V 和3.3V 之间的时间间隔要求?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    5V(PS_EN 上拉至5V)->3.3V-12V->VR_EN

    通过这种方式、预偏置启动功能可能不起作用、此时5V 和 PS_EN 处于高电平、PWM 引脚将处于低电平、原因是缺少3.3V 电压、Vout 可能会在3.3V 斜升之前下拉至0V。

    12V->5V (PS_EN)->3.3VR_EN

    通过这种方式、前置 OVP 不工作、因为12V 是系统的第一个电源轨。

    如果设计中不考虑预偏置启动和预 OVP 功能、只要 VR_EN 是最新置电压、上电就不会出现问题。


    谢谢、
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chasel:

     谢谢!

      如何将 CSD95496的 Vos 引脚布局到电感器焊盘以满足以下要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在电感器焊盘上有一个过孔、并将一个网从过孔路由到 VOS 引脚。

    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chasel:
    VOS 和 SW 之间是否存在距离要求? VOS 网络能否与功率级位于同一层? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、是的。

    谢谢。
    Chasel