This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:将电阻分压器从 Vin 连接到 AGND 以及电路板层数

Guru**** 2580125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787196/lmz31704-connecting-a-resistor-divider-to-agnd-from-vin-and-also-number-of-board-layers

器件型号:LMZ31704

大家好、该器件在内部连接 GND 和 PGND、但我想在 VIN 和 GND 上连接一个分压器以获取电压、但我想知道这是否会导致问题、因为 VIN 以 PGND 为基准。 此外、参考设计都是该组件的四层板、它是否仍能在两层上正常工作?

我发布了当前 PCB 布局的图片(无过孔拼接)、绿色标签是平面、底层为 GND、深蓝色线是我要连接电阻器到 ADC 的位置。

是否有人可以评论这两层并放置分频器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    我认为用于感应输入电压的接地电阻分压器是可以的。

    在布局上、我认为可能有两层、但请务必将底层的 VIN 引脚连接在一起。 现在、只有引脚11和12连接到输入电容器。 引脚1、40和39似乎位于岛上。
    在底部有一个较大的 PGND 覆铜、并使用多个过孔将顶层到底层的 PGND 覆铜连接起来。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、由于指出在底部放置一个 PGND 层、该岛是一个错误、您的意思是 PGND 仅在上面的 PGND 下方。 或者、您是指电路板的整个底部和模拟电子器件下方的 PGND?
    假设您是将底层分为 GND 和 PGND、并在顶部 GND 下运行 GND、在顶部 PGND 下运行 PGND?