This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:MFG 标签和器件标识之间的生产日期代码差异

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785073/tps548d22-date-code-discrepancies-between-mfg-label-and-part-marking

器件型号:TPS548D22

您好!  

MFG 标签显示、卷带将具有混合的生产日期代码、其中显示的项目为"8C、92"、全卷带2500件、但当查看卷带中的实际器件时、所有2500件在标记上显示为"91"。 没有标记为"8C"或"92"的器件。

这是正常的吗? 为什么标签直流标记与部件直流标记不匹配?

作为参考、MFG 标签、项目显示为"8C92"2DC1905

实际器件标识显示为"91":

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰达

    通常、我们可以在该论坛上回答技术问题。 这些类型的物流问题将难以跟踪。 不过,我可以提出意见。 生产日期代码"91"表示2019年1月。 标有"8C、92"的框很可能表示2018年12月至2019年2月的器件。 标签将预印、以涵盖批次日期代码的时间段。 我将尝试验证这一点、但可能需要相当长的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰达

    我已确认标签上的日期代码是该时间范围的代表性日期代码、不一定是中包含的实际日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您花时间确认此标签信息。  

    下面是 TI 提供的一个文件、其中解释了标签上的不同参数-如何识别 STC 和 LTC

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/How-to-identify-STC-_2600_-LTC.PDF 

    在条目部分:通常为空,但在某些情况下 ,可能会在  最右边填入“芯片名称”或2个字符的“年-月”代码,这些代码必须 与 Assy LTC 的前2个字符匹配。

    我理解标签通常会提供一个时间范围;但本 TI 文档指出、它必须与实际器件标识相匹配。  

    下面是另一个示例、其中包含完整批次编号、标签上标记为"8C"和"92"、完整2500件、但所有器件标记为"91"。  批号1180915CL8

    您能否帮助确认批号和标签? 请告诉我您的意见。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰达

    所述卷带可能是由多个部分卷带组装而成的。 我的消息来源称、相关标签编号是"代表性"、这意味着内的日期代码应接近时间、即8B、8C、91、92、 而您所引用的文档指出它们必须匹配。 我知道这可能看起来不合理、但您能否检查该卷带中的每个器件以查看是否包含了不同的日期代码? 同时、我将向我的来源展示该文档、他是主管项目经理、负责提供其他意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     作为参考、批号为1180915CL8的卷盘中的所有2500件都显示标记为"91"。 卷带中没有其他直流标记。 请帮助您从您的角度查阅批次和标签信息。

    期待您的回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰达


    您能告诉我这些产品的购买位置(直接从 TI、经销商等处购买)吗? 它们可能已被重新封装。 此外、箔包装上的内部标签是否与外部包装盒匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰达

    我只会忽略这些标记、因为它们不是生产日期代码。  唯一有效的生产日期代码标记为:

    •将最早 的生产日期代码打印为主代码      生产日期代码(D)

    •将最新生产日期代码打印为第二   生产日期代码(2DC)

    对于您的 case、最早可以包含的日期为1850 (2018年第50周发生在2018年12月或"8C")、而最晚可以包含的日期为1905 (2019年第5周发生在2019年2月或"92")。  因此、它无论如何都匹配。  希望这一切都能为您清除。