This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61241:5.2V 输入会发生什么情况

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807543/tps61241-what-will-happen-with-5-2v-input

器件型号:TPS61241

您好、先生、

根据 TPS61241规范、它显示当 Vin 高于6V 时具有过压保护、当 Vin 低于5.9V 时恢复正常运行。

由于 TPS61241是升压 IC 和固定5V 输出、我的问题是:当 Vin=5.2V 时会发生什么情况?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    请参阅图6。 数据表中的输出电压与输入电压间的关系、当 Vin=5.2V 时、Vout 也将从5.0V 上升到高电平。 输出电压为 Vin 减去高侧开关的压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    还有一个问题、客户是否希望在以下情况下使用 TPS61241?

    1、VIN = 5V、Vout = 5V、Iout_avg = 0.25A、Iout_max=0.61A

    2. VIN = 3.5V、Vout = 5V、Iout_avg = 0.23A、Iout_max=0.48A。

    你认为没关系吗? 或者您还有其他建议吗?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我将通过电子邮件与您进行讨论。 我将关闭该线程。