请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61241 您好、先生、
根据 TPS61241规范、它显示当 Vin 高于6V 时具有过压保护、当 Vin 低于5.9V 时恢复正常运行。
由于 TPS61241是升压 IC 和固定5V 输出、我的问题是:当 Vin=5.2V 时会发生什么情况?
非常感谢、
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.