This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86360Q5D:并行连接两个器件-允许/建议?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD86360Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787628/csd86360q5d-connect-two-devices-in-parallel---allowable-advisable

器件型号:CSD86360Q5D

两个"CSD86360Q5D 同步降压 NexFETTm电源块"转换器是否可以并联以提高电流能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    感谢您关注 TI 电源块。 可以并联两个电源块器件。 但是、由于电源块内各个 FET 不匹配及其对动态和静态电流共享的影响、您可能无法获得2倍的电流能力。 最肯定的是、两个电源块之间会存在一定程度的电流不平衡。 幸运的是、由于 RDS (on)的正温度系数、电源块之间往往存在热平衡、当然、您会将两个封装之间的耗散分散在更大的表面积上。 考虑到这一点、并联电源块时需要遵循以下规则:

    所有FET 的 PCB 布局都需要对称、包括栅极-源极和漏极-源极环路以及来自驱动器 IC 或控制 IC 的栅极驱动和返回路径。
    2.需要调整开关速度,以允许所有 FET 以大约相同的延迟开通和关断。 几 ns 的延迟不匹配会使 FET 过载并可能导致 FET 损坏。 这最好通过对称布局和对所有 FET 使用单独的栅极电阻器来实现。
    如上所述、每个 FET 需要有自己的外部 Rg (通常1至3欧姆就足够了)、以防止开关期间出现振荡、并缩小每个 FET 内部栅极电阻的任何差异。