This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:请为输入三相(340-550Vac)输出24V/10A 反激式解决方案选择 UCC28780

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787266/ucc28780-pls-suugest-ucc28780-for-input-3-phase-340-550vac-output-24v-10a-flyback-solution

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28180

尊敬的所有人

请帮助建议 将 UCC28780用于电源反激式拓扑 。 输入电压 输入三相(340-550Vac)  输出24V/10A   

非常感谢您和贝斯特西特

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prarinya、您好!

    感谢您关注 UCC28780有源钳位反激式控制器。

    由于具有高功率级别和高输入电压范围、此控制器并不适合您的应用。
    对于此功率级别、通常需要 PFC 级、LLC 拓扑更适合于直流/直流转换。

    我建议查看 UCC2805X、UCC2806X 和 UCC28180系列 PFC 控制器。
    有关 LLC 级、请查看 UCC25630-X 系列控制器。
    遗憾的是、我找不到具有如此高输入电压的~240W 参考设计。
    然而、通过使用针对每个控制器的可用设计工具、可使用适当额定值的组件来设计每个级。

    此致、
    Ulrich