This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180:双输出、+/-15V 输出

Guru**** 2535760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785849/lm5180-lm5180-dual-ouput--15vout

器件型号:LM5180

你(们)好,先生

我想设计一个规格为的双输出

VIN=18~36V

Vout=±15V/±0.3A

我使用设计工具进行变压器设计、但输出异常

请帮帮我。 我需要的是换体式的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已经设计了该器件吗? 您的原理图是什么、输出看起来是什么样子?
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我 想设计一个分立式电源来替代 MinMax 电源模块

    我使用设计工具来决定变压器,但输出电压仅为+8v,-8V

    我认为回转口比不是 correct.please 建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    你有什么建议吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    尝试使用1:1:1变压器并将反馈电阻器调整为建议值。

    此致、
    Tim