This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13385F5:IDSS 与温度间的关系

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787202/csd13385f5-idss-vs-temperature

器件型号:CSD13385F5

该器件的数据表未提供任何有关高温下的 IDS 的信息。  是否有数据可用于指定40C 或70C 的 IDS?  通过更多的数据点、我们可以进行拟合检查。

谢谢、

Narek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narek、

    感谢您关注 TI FET。 下表显示了小样本尺寸随温度变化的典型 IDSS。 我们无法保证这些数字、因为  我们在生产过程中仅测试 IDSS < 50nA @ VDS = 9.6V 和25C 的最大限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来表没有显示。 请访问 attached.e2e.ti.com/.../CSD13385_5F00_IDSS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供信息。 我有一个后续问题。 IDS 是否依赖于 VDS? 我的 VDS 将约为3.3V。 我是否应该期望更低的 IDS?

    谢谢、
    Narek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narek、
    根据我所读出的内容、IDSS 与 VDS 之间的关系略有变化。 遗憾的是、这不是我们使用 FET 进行测试或表征的结果。