This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220

Guru**** 2811465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807610/bq27220-bq27220

器件型号:BQ27220

您好、TI 团队、

1.关于第 11页 SLUUBD4第1.1.5节中的计算 EDV1和 EDV2的公式,我有疑问。 所述的等式为:EDV0、1、2 = n (EMF×FBL–|ILOAD|×R0×FTZ)。 我遇到问题的方程式的部分是:

A. FBL = f (C0、C + C1、T)

b. FTZ = f (R1、T0、C + C1、TC)

我不理解逗号是逗号、而不是数学运算符。 FBL 和 FTZ 的实际方程是什么?

2.另一个问题是 C 应该采用百分比形式或十进制(%7对0.07)。

请回答问题、因为我需要验证我获得的经验数据。

尊敬的、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keith

    这些是专有函数、因此是这样编写的原因。 如果您正尝试重新计算 FBL 值、则您将无法对其进行反向计算、因为我们不会随意披露这些函数。

    -这是一个可以用十进制或百分比表示的系数。

    谢谢
    Onyx