This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:编程期间使用 SYSOFF 的原因

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807102/bq24078-reason-for-using-sysoff-during-programming

器件型号:BQ24078

您好!

BQ24078数据表建议在"未安装电池的工厂编程"情况下将 SYSOFF 拉高以关闭 FET Q2。 在这种情况下、我可以通过这样做来减轻哪些负面影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 SYSOFF 引脚被拉至高电平时、电池检测将不会激活。 这可防止检测例程在电池不存在时影响连接到 BAT 引脚的电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么、正确的理解是、我们之所以要将 SYSOFF 拉为高电平、是因为它不会对电池编程产生任何影响(我们的编程能力等等)? 这里只提到了工厂编程、因为它恰好是电池取出时的一个示例?  

    我提出这个问题是因为我不了解 SYSOFF 是如何影响出厂编程的、但我认为答案是没有。 相反、重要的细节是当时未安装电池、这意味着 VBAT 节点将在零和~4V 之间切换、直到连接电池为止、我们希望在连接到 VBAT 的情况下避免这种情况。 对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。