请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 尊敬的 所有人:
在我的 MP 产品中、TS2至 VC5X 和 TS3至 VC10X 没有10K 电阻器下拉。 ,,2000个产品中大约1%的 X 就绪 表示“1”,我无法通过 MCU 命令清除该位。 我需要
重置 BQ76940电源,产品正常。 我尝试通过下拉10K 电阻器将 TS2连接到 VC5X、将 TS3连接到 VC10X。 X 就绪可以由 MCU 清除。
问题: 在什么情况下可以导致 X 就绪指示 为“1 ”,并且 MCU 无法在没有下拉电阻器的情况下清除,它看起来不像是100%发生?