This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:CLK 和数据引脚的内部上拉电阻

Guru**** 2533650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807258/tps544c25-internal-pull-up-for-clk-and-data-pin

器件型号:TPS544C25

团队、

您能告诉我 CLK 和数据引脚的内部上拉电阻吗?
-两个引脚是否内部都有上拉电阻器?
如果是,这些电阻的内部上拉电阻是多少?
-无论逻辑电压配置如何、上拉电压是否始终为1.8V?

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wasa-sa、

    数据和 CLK 引脚未在内部上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    Nobuhiko wasa