This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:在我的设计中,我使用 EPC2020 eGaN 作为带有 LM5117同步降压控制器 IC 的电源开关。 因此、为了驱动这些 GaNFET、我希望将外部栅极驱动器 LMG1205连接到 LM5117同步降压控制器 IC。 执行此操作的正确方法是什么?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783365/lm5117-q1-in-my-design-i-am-using-epc2020-egan-as-a-power-switch-with-lm5117-synchronous-buck-controller-ic-so-to-drive-these-ganfet-i-want-to-connect-external-gate-driver-lmg1205-to-lm5117-synchronous-buck-controller-ic-what

器件型号:LM5117-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5117LMG1205

在我的设计中,我使用 EPC2020 eGaN 作为带有 LM5117同步降压控制器 IC 的电源开关。 因此、为了驱动这些 GaNFET、我希望将外部栅极驱动器 LMG1205连接到 LM5117同步降压控制器 IC。 执行此操作的正确方法是什么?

根据我们的理解、我们将 LM5117 IC 的 SW 引脚接地以禁用其自举操作。 这是正确的方法吗?  我将附加 TINA TI 仿真原理图以了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhanshu、

    正确。 将开关连接到 GND、R261进入功率级的 SW 节点、而不是连接到 GND 的器件的 VSW。 建议将 RC 网络放置在 GaN 驱动器的输入端、以便在需要时调整死区时间。 还需要一个从 BOOT 到 GND 的电容器、因为这将是 LM5117之外的 HS 栅极的电源。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 David。 您解决了我的问题。