This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807175/tps74401-tps74401

器件型号:TPS74401

你(们)好

在数据表中、在第8.2.2段中写入了" VBIAS 必须至少为 VOUT + 1.62V"

但在第9段中、将其写为"偏置电源轨至少比输入电源高1.62V "

一个是对的?

我想使用输入电压1.8V 偏置3.3V 输出电压1V。

这是正常的、还是 性能下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当需要 VBias 时、它必须为 VOUT + 1.62V。 第9段中的说法是不正确的。 我会将其添加到我们的数据表修订版本列表中。 再次感谢您的反馈。

    此致、
    Jason Song