This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402:PWM 调光频率范围

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787340/lm3402-pwm-dimming-frequency-range

器件型号:LM3402

您好!

我需要知道用于 LM3402亮度控制的建议 PWM 频率范围。 此外、如果我们施加3.3V 逻辑 PWM 信号、这是否足够了?  

谢谢

Sivaraj、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    3.3V PWM 信号正常、在数据表中:

    "7.3.7 PWM 调光快速关断
    LM3402/HV 的 DIM 引脚是 TTL 逻辑兼容输入、用于 LED 的低频 PWM 调光。 A
    DIM 时的逻辑低电平(小于0.8V)将禁用内部 MOSFET 并关闭流向 LED 阵列的电流。
    当 DIM 引脚处于逻辑低电平状态时、支持电路(驱动器、带隙、VCC)保持有效状态以最大限度地减少
    当 DIM 引脚出现逻辑高电平(高于2.2V)时、重新打开 LED 阵列所需的时间。 μA μ A
    (典型值)上拉电流可确保 LM3402/HV 在 DIM 引脚开路时导通、从而无需使用
    电阻器的值。 调光频率、fDIM 和占空比、DDIM、受 LED 电流上升时间和的限制
    下降时间以及从 DIM 引脚激活到内部功率 MOSFET 响应的延迟。 一般而言、
    fDIM 应至少比稳态开关频率低一个数量级、以防止出现这种情况
    混叠。"

    PWM 调光范围取决于您的设计、工作频率、输入和输出电压以及输出电流和输出电容器。

    此致、