This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:ISET &放大器;ISET2设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807344/bq24040-iset-iset2-setting

器件型号:BQ24040

您好!

这是一个反复出现的主题、可能是由于 BQ24040没有电源路径并且是一个线性(输入电流=输出电流无论如何)...

问题是:

ISET2 =高电平、无论 ISET 如何(可用作电流 监控器)、电流限制@ 500mA

ISET2 = flt、电流限制@ 100mA、不考虑 ISET (可用作电流监控器)

ISET2 =低电平、电流限制由 ISET 编程

我的理解是否正确?

非常感谢

kr

Vincenzo