This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:使用 SYNC 引脚的伪扩频

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787609/lm46001-q1-pseudo-spread-spectrum-using-sync-pin

器件型号:LM46001-Q1

您好!

我对 LM46001-Q1上的外部时钟同步有疑问。

我们正在研究是否可以将稳压器的 SYNC 引脚与外部时钟配合使用、以实现某种伪展频功能。

计划是在转换器启动几毫秒后为转换器提供外部时钟。 然后、该外部时钟信号将改变频率、目的是引起某种展频。 这是可能的吗? 如果外部时钟信号在每个周期中发生变化、开关频率是否能够以周期到周期为基础?

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    正确、只要满足逻辑电平和其他规定的要求、您就可以对 SYNC 引脚进行抖动并使器件门槛与时钟同步。

    希望这对您有所帮助?