This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018:如果没有软启动电路、LM5018的输出电压如何?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787245/lm5018-how-about-lm5018-vout-if-without-soft-start-circuit

器件型号:LM5018

尊敬的先生:

  如果没有软启动电路、LM5018的输出电压如何?

  测试后发现、当没有软启动电路时、输出电压将首先上升到低于设定电压的值、然后在大约8ms 后上升到设定电压。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5018没有软启动电路。 器件可能在启动期间瞬时达到电流限制。 在这种情况下、建议实施软启动电路。 如果您希望实现软启动、建议采用数据表图12中的电路。

    希望这对您有所帮助?