This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260,24V 输入,1.5A 输出,最大输出电压为该值

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807366/tps54260-tps54260-24v-input-1-5a-output-the-max-output-voltage-is-which-value

器件型号:TPS54260

大家好、

我的客户 现在使用的是 TPS54260、具有24V 输入、(fs=450khz) 1.5A 输出、您知道 高电流期间的占空比不能是100%。 您对 最大输出电压有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 在该特定器件中、没有内部 Wipmp FET 为引导电容器充电、因此我想说您需要至少大于2.1V 才能使器件正常运行。 例如、如果您的输入电压为24VIN、则我可以建议的最大输出电压小于22V。

    您可以查看本文档的第13页
    www.ti.com/.../tps54260.pdf

    此外、您还可以使用该器件、该器件几乎与集成的 Wipmp FET 引脚对引脚兼容、以便为引导电容器充电
    www.ti.com/.../lmr16020.pdf

    此部件可在大约97%的占空比下工作

    谢谢
    -Arief