Other Parts Discussed in Thread: TPS54260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260 大家好、
我的客户 现在使用的是 TPS54260、具有24V 输入、(fs=450khz) 1.5A 输出、您知道 高电流期间的占空比不能是100%。 您对 最大输出电压有什么建议吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.