This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:提高输出精度与放大器;调整输出电压

Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807335/lm3489-improving-output-accuracy-adjusting-output-voltage

器件型号:LM3489

LM3489使用内部 Vref、输出精度为1.3%(整个温度范围内为2%)。

-客户是否可以通过任何方式进行修改以提高准确性? 是否有办法将外部 Vref 连接到 LM3489?

2.客户想要调整输出电压以补偿系统级的温度变化。  

-是否有任何方法可以在10s 或100s 的 mV 电平中调节输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、无法提高内部基准的精度。  如果该器件具有 COMP 引脚、则可以

    使用外部运算放大器和基准代替 内部环路。

    您可以使用我在这里连接的电路轻松调节输出电压。