This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:规格和 TPS92515计算器

Guru**** 2519930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807273/tps92515-specifications-and-tps92515-calculator

器件型号:TPS92515

大家好、团队成员、

我想问您以下问题。

问题1.模拟调光
 数据表中显示 、当测得的峰值阈值电压大约< 50mV 时、最终会达到下限。
在 Iadj 引脚上施加的电 压为50mV 时、我能否计算最小电流?

Q2.abusolute 最大额定值
此数据表显示、Iadj 引脚的最大等电流额定值的最高值为5.5V。
这是否意味着我可以在 Iadj 引脚上施加5.5V 电压而不在 Vin 引脚上施加输入电压?

Q3.Cin (TPS92515计算器修订版2与数据表)
这是数据表第23页中的公式21。
我 ΔVin ILED、FSW、TOFF、Δ Σ-pp 来计算 CIN-min、但答案与 TPS 计算器 Rev2.xls 计算 CIN-min 的结果不同。
在此计算器中 ,第112行的 J 列中的公式为“=………*2*2.5”。
请告诉我“*2”和“*2.5”的含义?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、sho、

    1) 1)当 TPS9515达到最短导通时间时、电感器将转换到由 V = L*(di/dt)确定的电平、并根据 Vled 和关断计时器关闭。 这可以计算出来、但可能会有很大的变化。

    2) 2)"这是否意味着我可以在 Iadj 引脚上施加5.5V 电压而不在 Vin 引脚上施加输入电压?" 这不是这意味着什么。 这意味着引脚的最大绝对电压为5.5V、这是我不会应用的、因为没有裕度、但事实证明、在这个器件上没有 Vin 的情况下可以施加5.5V 电压。 并非所有器件都是如此。

    3) 3)它们用于电容器随施加的电压降额和裕度。 如果您查看陶瓷电容器数据表、则电容会随着施加的直流电压下降。 根据电介质、值/电压和制造商的不同、它可以是最小的或相当大的。 否则、公式为 i = C*(dv/dt)重新排列。

    此致、