This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:FET 的浪涌抑制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807450/tps23753-surge-suppression-to-fet

器件型号:TPS23753

大家好、

我的客户设计了 TPS23753 AEVM-004作为参考。

在初级侧 FET 的 D 和 S 之间的电压上升处插入浪涌电压。

此外、瞬时电流也在电流波形的上升沿流入。

我是否应该了解瞬时浪涌不是 FET 额定值范围内的问题?

是否有任何方法可以减少这种浪涌?

另一方面、次级侧 FET 的 D 和 S 之间的电压也具有类似的电压浪涌、

电压上升到接近所用 FET 的击穿电压、因此需要对其进行抑制。

请告诉我这些措施。
此致、
Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我认为您所指的电压"浪涌"是关断时的电压尖峰。 这是正常行为、是由于变压器泄漏造成的。 缓冲器会钳制该电压。 您可以根据需要增加缓冲器、以降低尖峰、但会降低效率。 您还可以选择额定值更高的初级/次级 FET。 您还可以尝试通过增大初级 FET 的串联栅极电阻来降低 FET 的关断速度。