This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:无法增大充电电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807187/bq24170-cannot-increase-charging-current

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件:TPS61089

尊敬的所有人:

    随附原理图、我正在调整 BQ24170的充电电流、当 R22电阻为0.0125R 时、充电电流的计算值为0.46/(20*0.0125)= 1.84A、实际测试结果约为1.9A、LED1灯一直亮起。

    但是、当我在 R22位置使用另一个0.025R 的电阻进行焊接时、电阻目前为0.008R、计算出的充电电流值为0.46/(20*0.008)= 2.87A、但此时 LED1变频且没有测试电流。

   充电电流不能调节为增加。 这是为什么? 您能给我一些修改建议吗

LED1灯始终亮起、充电电流实际测试结果约为1.9A、SRN=7.03V、ISET=0.46V、ACDRV=17.16V;
LED1已满标、没有测试电流、SRN=6.83V、ISET=0.45V、ACDRV=18.02V。  
充电电流只能调节到大约2A、这不能降低 R22的电阻值并增加充电电流。我怀疑 PCB 层?我的 PCB 层图。

我的客户需要将充电电流设置为3.5A。

e2e.ti.com/.../bq24170Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../2318.PCB-Layer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    除了 U3封装尺寸外、我没有看到任何明显的原理图错误。 TPS61089是一款7A 升压转换器、因此无论负载如何、它都会尝试在启动时上拉至7A。 U3采用 SOT23封装。 它能处理这么大的电流吗? 在稳态负载下、TPS61089的预期输入电流是多少?

    关于布局、我担心从 C2到 C28到 C24的窄 GND 回路迹线以及从 BAT-通过窄迹线和单过孔到底部迹线返回 IC GND 的接地回路。

    根据我使用 www.ti.com/.../sluc244上的设计电子表格进行的计算、220k Ω 和36k Ω 的 ISET 电阻器可编程2.8A 充电电流。

    PVCC 处的电压是多少?

    此致、
    Jeff