This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:如何设计200VDC--800DC-->13V/4W 反激式

Guru**** 2384280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807481/ucc28704-how-to-design-200vdc--800dc----13v-4w-flyback

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: UCC28C40

尊敬的先生:

我正在进行反激式、输入电压为200VDC--800VDC、(150Vdc~900VDC 范围 将更好)、输出电压为13V、总输出功率约为4W。

UCC28704能否支持这种宽输入电压?

我的原始设计是使用 UCC28C40、变压器为 EL16、NPRI=300、Naux=22、Lpri=8mH、在200V~800VDC 输入下工作良好。 但我需要降低功率损耗@轻负载。 因此、我尝试将 UCC28704与同一个变压器一起使用、但它无法正常工作、因为辅助电压无法达到13V、它只能达到<5V、占空比似乎受到限制、即功率。 我不确定故障是否是由变压器设计引起的、能否提供帮助? 如果变压器有问题、您能否提供详细信息? WEBENCH 工具不支持宽范围输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 UCC28704可实现6:1的输入设计范围。 可在以下链接中找到一款设计工具、该工具可帮助您进行设计。

    UCC28704是 DCM 反激式控制器您的 UCC28C40设计用于连续电流传导吗?  如果是、则变压器将无法与 UCC28704配合使用。  Excel 工具应该能够告诉您初级磁化电感是多少;以及匝数比应该是多少。

    参考点的位置。 辅助匝数比(Na/NS)应通过以下公式设置。

    NA/NS = Vaux/VSEC

    此致、

    Mike