This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:器件激活无线充电器、但未完全为电池充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807268/bq51050b-device-activates-wireless-charger-but-does-not-charge-battery-completely

器件型号:BQ51050B

您好!

我一直在努力调试包含 BQ51050B 的电路。

对电容器进行多次调优(C1:246nF、C2:1.89nF 稳定)后、器件放置在无线充电器上、充电器上的充电 LED 亮起。

遗憾的是、电池(3.7V 2200mAh 锂聚合物)从未充电完成、仅足以禁用低电压切断。 我还尝试用较高的初始充电级别为相同的电池充电、但也不对这些电池充电。

我已经尝试提高电流限制和多个不同的充电器、所有这些都没有效果。

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

下面随附了充电原理图、请注意 C30和 C34表格 C1和 C38以及 C37表格 C2、其值如上所述、不在原理图中说明。

我已经通过一个跳线将 AD 连接到 GND、这也没有什么影响。

谢谢、

Tom Hulbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    需要检查的一些事项:
    1) AD 必须拉低或连接1uF 电容器。 您确实注意到了这一点、但希望仔细检查。
    2) 端子应通过电阻器接地、建议使用2.4k 或10%。
    3) 建议不要移除200欧姆的 R54值。
    4) TS/CTRL 需要使用10k NTC 或电阻器连接到接地端。